News & Events

Abendveranstaltung

Wir möchten Sie herzlich zu unserer
Abendveranstaltung auf dem ADAC
Fahrsicherheitszentrum Hannover Messe einladen!

Ein Busshuttle steht für Sie bereit!

Programmablauf:

18:15
18:30
18:45
21:00
23:00
Abfahrt an der Robotation Academy
Ankunft Fahrsicherheitszentrum
Start Training nach erfolgter Einweisung und Einteilung in Gruppen
Abendessen im Fahrsicherheitszentrum
Rückfahrt zum Hotel bzw. Robotation Academy
 

Es erwarten Sie drei spannende Stationen

Off Road Taxi
Erleben Sie als Beifahrer eines erfahrenen ADAC Off-Road-Fahrtrainers spektakuläre Fahrten durch ein Off-Road Gelände.

Fahrsicherheitstraining selbst gefahren
Absolvieren Sie selbst ausgewählte Elemente des offiziellen ADAC Fahrsicherheitstrainings wie Brems- und Lenkübungen oder das Ausweichen vor plötzlich auftauchenden Wasserhindernissen. Diese Station wird mit zur Verfügung gestellten Mittelklasse-Fahrzeugen durchgeführt. Sämtliche Fahrzeuge sind vollkaskoversichert!

Schüsselauto
Hier ist ein sensibler Umgang mit dem Fahrzeug gefragt. Dazu wird ein Tennisball in eine auf der Motorhaube angebrachte Schüssel gelegt. Danach muss ein Hindernisparcours möglichst schnell durchfahren werden, ohne dass der Ball aus der Schüssel fällt.

Daten für eine eventuelle Eigenanreise

ADAC Fahrsicherheitszentrum
Hannover-Messe/Laatzen GmbH
Hermann-Fulle-Str. 10
30880 Laatzen
Telefon: +49(0)1805 66 5006
www.fsz-hannover.de