Performance Level Calculator herunterladen
Das Tool SISTEMA berechnet automatisch den Performance Level, der über die sicherheitsrelevanten Teile eines Maschinensteuerungssystems gemäß EN ISO 13849-1 erreicht wird. Über eine Bibliotheksdatei stehen nun auch Daten für Maschinensicherheitsprodukte von Rockwell Automation zur Verfügung und können mit dem Kalkulationstool SISTEMA genutzt werden. Durch die Kombination aus beidem erhalten Maschinen- und Systementwickler umfassende Unterstützung bei der Sicherheitsbeurteilung gemäß EN ISO 13849-1 und können dadurch viel Zeit sparen.
Zum Herunterladen der Software hier klicken